DK Tech Talk - Volume 6

Krimpgereedschappen

Gisteren heb ik een deel van mijn dag doorgebracht met een paar van onze vertegenwoordigers van Molex. Een van de belangrijkste gespreksonderwerpen was krimpgereedschap. Om precies te zijn hadden we het over de verschillende gereedschappen die ze bieden voor hun contacten. Een goed voorbeeld is het Molex-onderdeel WM13478-ND. Dit is een verbinding van één van de behuizingen uit de serie Mini-Fit Jr 5558. Als je kijkt naar het handgereedschap om deze verbinding te maken, zijn er drie verschillende krimpgereedschappen beschikbaar – met drie verschillende prijzen. Dit zijn de WM9999-ND, de WM17551-ND en de WM24837-ND.

(Bron afbeelding: Molex)

Dat er drie handgereedschappen worden aanbevolen voor hetzelfde onderdeel, kan tot verwarring leiden over de beste keus. Waarom zou je meer uitgeven voor een gereedschap als ze alle drie geschikt zijn voor dit onderdeel? Om hier antwoord op te geven, gaan we hier iets dieper in op de eigenschappen en voordelen van deze gereedschappen.

De WM9999-ND is een populair gereedschap, vooral omdat het voordelig is. Op het moment van schrijven kost deze krimptang net iets minder dan 75 dollar. Het is een handig stukje gereedschap en als ik eerlijk ben: we hebben er hier in ons lab bij DigiKey ook eentje liggen om prototypes te maken. Als je de specificaties bekijkt (https://www.molex.com/pdm_docs/ats/ATS-638111000.pdf) voor het gereedschap, zie je dat het geschikt is voor uiteenlopende contacten van 14-24 AWG; en het doet zijn werk prima.

Maar nu het slechte nieuws: omdat deze tool zo universeel is, is hij niet echt gebruiksvriendelijk. Je moet echt heel goed oppassen met je krimpkwaliteit. En je moet ook de isolatie en de draaduiteinden van de contacten los van elkaar krimpen. Dat is op zich redelijk te doen: de isolatiehuls maar 1,2 mm breed en het draaduiteinde is 2,1 mm breed. Er zit minder dan een millimeter tussen die twee, dus er is een beetje fingerspitzengefühl voor nodig om zeker te zijn dat je de ene kant krimpt en niet de andere. Het gereedschap heeft ook geen ratel dus het is een beetje gokken om zeker te zijn dat je een fatsoenlijke krimp bereikt. Waarom zou je er dan één kopen? Simpel. Als je maar 1 of 2 verbindingen hoeft te krimpen voor een prototype of misschien voor een reparatie, dan is dit de tool die je zoekt. Maar toch zou ik adviseren om iets meer uit te geven. Als je één verbinding nodig hebt, zou ik er namelijk 5 tot 10 kopen om er zeker van te zijn dat je een goede krimp krijgt die werkt in je behuizing.

Nummer twee in de lijst is de WM17551-ND, een gereedschap uit de onderhoudsklasse. Wat bedoelen we met onderhoudsklasse? De naam zegt het eigenlijk al. Dit is een gereedschap dat is ontworpen voor onderhoudsmedewerkers die een bestaand onderdeel herzien. Het is perfect voor iemand die waarschijnlijk iedere dag wel een paar krimpbewerkingen uitvoert, maar niet voor iemand die de hele dag verbindingen krimpt, zoals bij fabricagewerk. Voor dit gereedschap betaal je ongeveer het dubbele in vergelijking met de universele variant. Maar als je het vaker gebruikt, zijn de voordelen die investering waard.

De onderhoudsklasse biedt drie voordelen ten opzichte van het eerste gereedschap. Ten eerste hebben we een houder voor de krimpbus. Op de afbeelding op het gegevensblad (https://www.molex.com/pdm_docs/ats/ATS-640160200.pdf) ziet je hoe deze tool je verbinding op zijn plek houdt voor de krimpbewerking. De houder blijft magnetisch op zijn plek zitten en kan worden uitgelijnd met het juiste gootje voor de draaddikte die je gebruikt. Ook hier geldt: de uiteinden zijn klein en je moet twee kanten van je verbinding onderling goed uitlijnen. Dat kan soms even lastig zijn. Als de uitlijning in orde is, komt het tweede voordeel van deze tang naar voren: hij krimpt de beide kanten van de verbinding tegelijkertijd. En bij het krimpen merk je dan ook voordeel nummer drie: de ratel in de handgreep. De ratelfunctie zorgt ervoor dat je een volledige krimpverbinding krijgt met een goede geleiding, zonder hierbij te ver te gaan.

(Bron afbeelding: Molex)

We hebben het uitgeprobeerd in onze trainingssessie en hierbij was dit onderhoudsgereedschap duidelijk een upgrade ten opzichte van de universele WMM9999-ND. Ik moest echter wel twee krimpbewerkingen doen, want mijn eerste verbinding had ik niet goed uitgelijnd. Mijn fout natuurlijk. Toch had ik het idee dat de tool nog wel wat finetuning kon gebruiken.

Die finetuning was precies wat ik kreeg met de WM24837-ND, het handgereedschap uit het premiumsegment. Deze tool heeft niet alleen de handige ratelfunctie van het onderhoudsgereedschap, maar de greep is ook een upgrade, die je eenvoudiger met één hand vast kan houden. De universele bushouder die bij het onderhoudsgereedschap magnetisch is bevestigd, is hier vervangen door een vaste "vinder" voor het uiteinde, in het gegevensblad de "locator". Als je het premiumgereedschap gebruikt, duw je achterop die locator op een knop. Vervolgens springt hij naar voren en kan je eenvoudig het uiteinde van je verbinding in de juiste uitsparing plaatsen. Dit wordt ook uitgelegd in het gegevensblad van de krimptang (https://www.molex.com/pdm_docs/ats/638190901-000.pdf). Het uiteinde van de verbinding wordt op zijn plaats gehouden als je de knop loslaat. Hierna voer je de draad in en krimp je. De ratelfunctie zorgt ervoor dat je allebei de delen in één eenvoudige bewerking volledig krimpt. Met dit gereedschap was er geen enkele twijfel en mijn eerste poging leverde direct een uitstekend krimpresultaat op. Ook hier is de prijs weer ongeveer het dubbele van het gereedschap in de net wat lagere klasse, dat bedoeld is voor onderhoud. Als je echter werk doet waarbij je meerdere keren per dag moet krimpen of waarbij krimpen zelfs een centraal deel van je vak is, dan is deze tang zijn geld waard – niet alleen vanwege het gebruiksgemak, maar ook vanwege de voorspelbare goede kwaliteit van het werk.

Dit leest misschien een beetje als een advertentie voor Molex, maar mijn doel was vooral om een beetje inzicht te geven in de verschillen tussen de diverse kwaliteitsniveaus die ze aanbieden. Als je nog vragen hebt of opmerkingen over handgereedschap, plaats ze dan hieronder in het commentaargedeelte.

We bekijken wat van de recente content op DigiKey.com

Maker: Shawn Hymel werkt aan een interessant project: Making a Temperature Logger with the Adafruit Feather STM32F405 Express. Hij neemt de componenten voor zijn temperatuurlogger voor je door, inclusief de hardware-aansluitingen en het programmeerwerk. Het bord dat hij gebruikt biedt een bonus: het is flexibel en geschikt voor CircuitPython zowel als C.

Blog: Bij de TheCircuit heeft Ashley een mooie lijst met cadeau-ideeën samengesteld in de 2019 Holiday Gift Guide. Ook na de feestdagen staan hier nog leuke hebbedingetjes op die DigiKey kan leveren, en waar elektronica-fans zeker gelukkig mee zullen zijn.

Artikel: Bill Schweber heeft een uitstekend stuk geschreven voor onze bibliotheek over de keuze tussen batterijen en energiewinning voor IoT-sensoren, getiteld Energy Harvesting vs Batteries for Multidecade IoT Sensor Operation. In het artikel bespreekt Bill de voordelen en uitdagingen rondom de voeding van IoT-apparaten gedurende langere perioden.

TechForum: Eén van de recente nieuwe posts in het TechForum is van Kelsie, die in de IoT-categorie antwoord geeft op de vraag What is Zigbee? Paul heeft ook een post over Crimping Ring Terminals waarin hij dieper ingaat op het krimpen, en er zijn extra artikelen over het juiste formaat van de ring en de bus, en over de ideale manier om je draad voor te bereiden op het krimpen.

Ja hoor, dat verkopen we!

Ovens? Misschien niet het soort oven dat je kent van thuis in de keuken, maar wel de Mini Crystal Ovens. Ik geef het toe: zelf dacht ik ook eerst aan een oven om onderdelen te bakken. Maar ook dat was niet het geval. Deze mini-ovens zijn bedoeld om een specifieke apparaattemperatuur te reguleren. Het is algemeen bekend dat de meeste onderdelen lichte prestatieafwijkingen hebben bij temperatuurverschillen. En veel componenten genereren zelf ook warmte als ze in bedrijf zijn. Het idee achter deze mini-ovens is om de temperaturen van deze apparaten te reguleren, om zo afwijkingen in hun werking te voorkomen.

(Bron afbeelding: Taitein)

Vervolgens een item dat vrijwel iedereen wel eens gebruikt: de koptelefoon. We kennen PUI van de speakers in ons assortiment, maar onlangs hebben we hier ook een koptelefoon aan toegevoegd, met volumeregeling in de kabels. Het onderdelennummer is 668-PUIAUDIOHEADPHONES-ND.

(Bron afbeelding: PUI Audio, Inc.)

Een kijkje achter de schermen bij DigiKey

Het blijft een populair onderwerp hier bij DigiKey (en niet alleen bij ons): onze jaarlijkse DigiWish Giveaway. In het persbericht DigiKey Launches 11th Annual DigiWish Giveaway leggen we uit hoe deelnemers ons hun wens kunnen laten weten op social media met de hashtag #DigiWish. Iedere dag geven we een product van maximaal 100 dollar weg aan een willekeurige DigiWisher. Ik vind het zelf altijd leuk om de hashtag te volgen en te zien wat mensen graag zouden willen. Soms ontdek ik hierdoor zelfs nog meer producten die ik niet ken of waarvan ik niet wist dat ze ook ergens op onze site te vinden waren.

Bedankt dat je bent langsgekomen en net als met alle content die ik schrijf, sta ik open voor discussie, vragen en bijdragen. Schrijf je opmerkingen hieronder of stuur me je DigiKey-vragen, zodat ik die kan beantwoorden in de volgende editie.

Achtergrondinformatie over deze auteur

Image of Robert Fay

Robert Fay, Senior Applications Engineering Technician bij DigiKey, werkt sinds 2010 bij DigiKey en is momenteel de TechForum-leider, die sinds het begin in 2017 aan het forum werkt. Hij heeft een certificaat in Aerospace Propulsion uit zijn tijd bij de luchtmacht en behaalde diploma's in zowel Powersports Technology uit Minnesota West, als Electronics Technology en Automated Systems van Northland Community en Technical College. Wanneer hij niet aan het werk is of in zijn garage sleutelt, geniet Robert ervan om robotica en engineering aan kinderen op een lokale basisschool te introduceren via een naschoolse opleiding.

More posts by Robert Fay
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum