Stroom meten in een schakeling
In de laatste video werd de basis van het gebruik van multimeters met handmatige en automatische bereikinstelling gedemonstreerd. In de onderstaande video is te zien hoe je spanning, stroom en weerstand in een schakeling moet testen. Omdat ik maar één onderwerp per keer wil bespreken, geef ik in dit blog informatie over het meten van stroom en komen er nog aparte blogs over spanning en weerstand.
Steek eerst de zwarte sonde in de "COM"-poort. Waarschijnlijk zijn er twee opties voor de rode sonde: een hogere stroomsterkte en een lagere milli- of micro-stroomsterkte. Als je het niet zeker weet, begin dan met de hogere optie en ga later over op de lagere voor een nauwkeuriger resultaat. Controleer de maximale stroomsterkte van deze functies op je meter voordat je schakelingen gaat testen. Zo voorkom je dat er een zekering doorslaat (als de meter zekeringen heeft).
Draai dan de knop op de stroomsterkte die het dichtst in de buurt is bij wat je gaat meten. Als je niet weet waar dat is, begin je ook nu weer hoger en ga je lager naarmate je werk vordert. Sommige meters kunnen alleen DC-stroom lezen en sommige zowel AC als DC. De drie onderstaande afbeeldingen zijn voorbeelden van verschillende meters.

Nu de meter klaar is, kunnen we beginnen met de meting. Voor stroommetingen moet de schakeling aan staan en fysiek zijn onderbroken, zodat de multimeter in de lijn van de schakeling kan worden geplaatst. De eenvoudigste manier om dat te doen is om de VCC-verbinding (spanningsbron) te verwijderen en daar dan de positieve sonde op te plaatsen, terwijl je de negatieve sonde aanbrengt op de plaats waar eerst de VCC-verbinding was. Nu werkt de meter als onderdeel van de schakeling en loopt er stroom doorheen. Zo krijg je een meting van de totale stroomsterkte die door de schakeling wordt verbruikt. Als je een gedeelte van een schakeling wilt meten, moet je op dat punt een onderbreking in de schakeling maken en dezelfde procedure volgen.

Het is een goede gewoonte om de meter enkele seconden of minuten zo te houden, gewoon om te controleren wat er gebeurt. Op die manier zie je eventuele pieken of dalen in de stroom als er iets niet goed werkt.
Denk eraan dat de stroom van de lijnen in een parallelschakeling bij elkaar worden opgeteld en constant is in een serieschakeling. Dit helpt je om te bepalen wat de beste en makkelijkste plaats is om de benodigde meting te vinden.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum