De juiste manier om weerstand te meten

In de laatste video werd de basis van het gebruik van multimeters met handmatige en automatische bereikinstelling gedemonstreerd. In de onderstaande video is te zien hoe je spanning, stroom en weerstand in een schakeling moet testen. Omdat ik maar één onderwerp per keer wil bespreken, geef ik in dit blog informatie over het meten van weerstand en zijn er aparte blogs over spanning en stroom.

Steek eerst de zwarte sonde in de "COM"-poort en de rode sonde in de poort met het label Ω. Let op: er kunnen ook andere symbolen voor verschillende metingen op deze poort staan. Als je een multimeter met automatische bereikinstelling gebruikt, draai je vervolgens de knop gewoon op Ω. Als je een meter met handmatige bereikinstelling gebruikt, moet je een beetje een idee hebben van het bereik waarmee je te maken hebt. Als je dat niet zeker weet, begin dan met het hoogste bereik en verminder dat zoveel als nodig is voor een verfijnder resultaat. Hieronder vind je een voorbeeld van een meter met handmatige bereikinstelling.

*Let op: Iedere meter ziet er anders uit en heeft zijn eigen maximumwaarden; deze afbeelding is alleen een voorbeeld en geen directe weergave van alle meters.

Weerstandsmetingen kunnen worden beïnvloed door andere componenten in een schakeling. De enige betrouwbare manier om weerstand te meten, is om de component helemaal uit de schakeling te halen en te testen. Als je dat niet kunt doen, moet je waarschijnlijk je toevlucht zoeken bij de wet van Ohm (R=V/I) om de waarde te vinden.

Als je een weerstandswaarde probeert te vinden, kan je de kleurcode op de weerstand lezen en deze calculator gebruiken om de waarde te ontcijferen. Als je een meting uitvoert met een multimeter om de waarde te controleren, bedenk dan dat alle weerstanden een tolerantieniveau hebben en dat de waarde daarom kan afwijken van wat de kleurcode zegt dat hij zou moeten zijn.

Achtergrondinformatie over deze auteur

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt is Technische Contentontwikkelaar, sinds 2011 actief bij DigiKey. Zij behaalde haar diploma als geaggregeerde in toegepaste wetenschappen aan het Electronics Technology & Automated Systems from Northland Community & Technical College via het studiebeursprogramma van DigiKey. Haar huidige rol bestaat erin om mee te werken aan het creëren van unieke technische projecten, het documenteren van het proces en verder deel te nemen aan de productie van video-opnames voor de projecten. In haar vrije tijd houdt Ashley zich graag bezig met - o, wacht even, bestaat er wel zoiets als vrije tijd als je moeder bent?

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum