Similarly we can calculate the maximum allowable ESR using the Ohm's Law equation V = IR, assuming zero capacitive voltage drop. Using the same example the maximum allowable ESR is calculated as 1 Ohm.
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
Similarly we can calculate the maximum allowable ESR using the Ohm's Law equation V = IR, assuming zero capacitive voltage drop. Using the same example the maximum allowable ESR is calculated as 1 Ohm.
Bedankt!
Houd uw inbox in het oog voor nieuws en updates van DigiKey
Voer een e-mailadres in
Vink het selectievakje aan